This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J82:DAC37J82

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC37J82, LMH5401, DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/946103/dac37j82-dac37j82

器件型号:DAC37J82
主题中讨论的其他器件: LMH5401DAC38J84

您好!

我们的设计使用 DAC37J82 、在每个 IOUTAP/N 模拟输出上的 Rload=50 Ω。

数据输入代码 是两个补码(范围: (-32k)至32k)

IOUTP/N 输出电流为20mA  (粗糙_DAC[3:0]=0xA、 RBIAS = 1920 Ω、VEXTIO = 0.9V)

通过测量示波器上的 IOUTP/N (1Mohm 输入电阻)可以看出这一点

Vdiff = 1V (如预期的那样),但是,两个信号的最小 DCoffset 为130mV:

IOUTP/N 信号电压在0.13V-1.13V 之间振荡。

如果 粗略 DAC[3:0]高于0xA、则 DCoffset 更高。

我们尝试 使用 CONFIG80[15]、CONFIG8[12:0]寄存 器"播放"直流偏移....直流偏移变化不会使 IOUTP/N 信号电压介于0V-1V 之间。

请提供建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塔米尔

    QMC 偏移校正仅允许您在12位范围内更改 DAC 代码、这足以将您的偏移降至0.5V。

    要了解为什么以0.63V 而非0.5V 为中心、我需要查看 DAC 输出电路。

    您能否提供 DAC 输出的原理图?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。

    请参阅随附的 pdf,其中描述了我们的设置和示波器电压电平测量:

    -  输出电流为21mA 的 IOUTP/N   

    输出  电流为10mA 时的 IOUTP/N   

    输出  电流为15mA 时的 IOUTP/N   

    所有测量值都在  CONFIG0[15]= 0 (QMC_offsetab_ENA=0)下进行

    如图所示、所有测量结果显示的直流失调电压为~130mV   

    -AS 设置与直流偏移相关的寄存器。 我们尝试了以下值:

    CONFIG0[15]= 1 (QMC_offsetab_ENA= 1)

    CONFIG8 QMC_offseta (12:0)=0x1000 (十进制[-4096])

    CONFIG8 QMC_offseta (12:0)=0x0fff (十进制4095)

    结果显示最大变化为~50mV。 不足以使 IOUTP/N 信号在0V-1V 之间、共模0f 0.5V。

    此致、e2e.ti.com/.../DAC_5F00_DC_5F00_offset_5F00_meausrements_5F00_forTI.pdf

    Tamir

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塔米尔

    我将查看您提供的内容、并向您提供有关这种情况发生原因的更多信息。

    对此,

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塔米尔

    我修改了一个电路板、以验证您看到的输出是否正确。 当您不对输出应用您自己的共模时、DAC 会以这种方式运行。  

    如果您希望输出的共模为0.5V、则需要使用另一个组件应用共模。 最好的方法是使用全差分放大器来调节差分输出的共模。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的努力和帮助。

    我无法完全理解使用完全差动的解决方案。 放大器...

    如果您用建议电路的一般图或 通过此类解决方案指向网站的链接进行答复、我将不胜感激。

    Tnx

    Tamir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamir、

    我建议使用全差分放大器的原因是它们具有 VOCM 引脚、允许您设置输出信号的共模。

    对于建议的电路、我建议您查看 高带宽任意波形发生器参考设计。 此参考设计使用 DAC38J84、其输出之一连接到 FDA LMH5401。

    www.ti.com/.../TIDA-00684

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢