This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1119:转换时间

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/940654/ads1119-conversion-time

器件型号:

大家好、团队、

 

您能否就每种模式的转换时间向我们提供建议。

如果在单次转换模式下将数据速率配置为20SPS,那么50.01ms 时的实际转换时间介于启动命令锁存和 DRDY 处于低电平之间?

 

转换数据在上述时间内是平均值?

 

如果客户将连续模式配置为20SPS,则表示移动平均值为49.99ms?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    请参阅下面的我的回答。

    此致、

    Bob B

    [引用用户="Michiaki Tanii"]

    器件型号: ADS1119

    大家好、团队、

     

    您能否就每种模式的转换时间向我们提供建议。

    如果在单次转换模式下将数据速率配置为20SPS,那么50.01ms 时的实际转换时间介于启动命令锁存和 DRDY 处于低电平之间? [BOB]简短回答是肯定的。  在单次模式下、一旦锁存了 START 命令、则需要50.01ms、并且 DRDY 从高电平转换为低电平信号、表明转换结果现在已准备好从 ADS1119读取。  但是、获得准确的时序有点困难、因为这取决于 I2C SCL 速度以及何时实际锁存 START/SYNC 命令(ACK)。  此外、内部振荡器可能因器件而异、并且可能高达+/-2%(典型值+/- 1%)。  ADS1119数据表的第8.3.6节给出了更精确的时序、即 tCLK 周期的数量。  因此、表4中显示的实际转换时间可能会变化高达+/- 2%。

     

    转换数据在上述时间内是平均值? [BOB]数字滤波器是 FIR 滤波器、而不是平均滤波器。  ADS1119是一款过采样器件、此器件在256kHz 速率下对输入进行采样。  使用 Δ-Σ 调制器的过程会将量化噪声推入更高的频率、而数字滤波器充当低通滤波器。  20sps 时的 FIR 特性还包括50/60Hz 的陷波滤波器。

     

    如果客户将连续模式配置为20SPS,则表示移动平均值为49.99ms? [BOB]没有移动平均值滤波器。  每次转换都是独立的 、并且是单周期稳定。  如果您需要移动平均滤波器、则需要通过对各个转换结果求平均值、在微代码中对其进行外部应用。  我还应该补充的是、如果在转换期间发生输入电压阶跃变化、那么转换结果将显示为初始采样周期和采样周期结束之间的结果平均值、 但由于采用 FIR 滤波方法、响应并不是真正的"平均值计算"。

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

    [/报价]