This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01:CAP1作为 VCM 基准

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01, ADS1672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/940814/ads127l01-cap1-as-vcm-reference

器件型号:ADS127L01
主题中讨论的其他器件: ADS1672

我最近将设计从 ADS1672迁移到了 ADS127L01。  我想提出一个问题、可能会为他人带来一些麻烦。  在 ADS1672上、有一个名为"VCM"的引脚、数据表中说这是经过弱缓冲的 AVDD/2版本、数据表中有一句话建议将其用作外部差分驱动器 IC 的共模基准电压、 但要小心不要使其过载。

ADS127L01没有类似的标记为 VCM 的引脚、但 CAP1的说明显示它是主调制器的共模信号。  这似乎并不意味着我认为它的含义、因为尝试使用该引脚对差分运算放大器进行偏置使我认为 CAP1上的电压不是 AVDD/2、而是输入 AINP 和 AINN 的测量共模电压。  显然,使用这种电压来设置自己是一个坏主意,值得在一个坏主意的万神殿中提及。

如果我没有从 ADS1672迁移设计、我不会产生此错误。  我建议提供更多有关 CAP1确切功能的信息、或者减少信息、并且"除了接地1uF 电容器外、不要将任何东西连接到此引脚"。  换言之、数据表当前在其当前修订版本中的信息量完全错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    感谢您的评论。  正确、CAP1引脚是施加到 AINP/AINN 输入引脚的输入共模电压。  CAP2是施加到 REFP/REFN 引脚的基准共模电压。  除了1uF 电容器、这些引脚中的任何一个都不应连接任何其他引脚。

    查找有关 ADS127L01 CAP1引脚的信息的任何人都可以搜索您的 e2e 帖子。  我还会将您的意见传达给系统工程师、并建议我们添加"不要将任何额外负载连接到此引脚"或类似的内容。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用