This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:计算与 PGA 增益相关的 PSRR。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/946581/ads1232-calculating-psrr-regarding-pga-gain

器件型号:ADS1232

您好的支持团队。

我的客户要求我 如何计算和测量 PSRR。

您能否提供有关如何计算或测量 PSRR 的信息。

我的客户正在考虑如何计算以下值、这是正确的吗?

PSRR = 20log (Vin_niise_rms / Vout_Noise_rms)  

VOUT_Noise_rms 是 PGA 输出噪声。

请就上述问题告诉我吗?

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

    客户可能会发现以下 TI 高精度实验室对您有所帮助:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-ac-dc-specifications-offset-error-gain-error-cmrr-psrr-snr-and-thd?context=1139747-1140267-1128375-1139102-1128657

    对于 ADS1232、有两个潜在的 PSRR 误差。  一个与电源的直流偏移(通常是一种电源漂移形式)有关、另一个与外部交流噪声分量(例如 EMI、RFI 或电力线周期)有关。  PSRR 测量需要考虑完整的 ADC 路径、以包含 PGA 和调制器/滤波器级。

    对于直流 PSRR、您需要考虑电压的增量或变化。  对于直流测量、您需要具有非常稳定的基准、而直流源需要是精密的低噪声源。  因此、您可以查看输入源相对于 ADC 输出代码响应变化(您会将代码转换回电压)的变化或增量、而不是"噪声"电压。  请注意、您需要提供输入电压来确定读数之间的差值、任何潜在噪声源(包括基准噪声和输入源噪声)都会影响结果。

    交流测量可能更容易一些、至少在通带内的频率下。  原因是您可能可以将该差值视为一个波形来计算电压变化。  在较高的频率下、移位看起来可能不太像交流波形、更像是直流移位。  同样、输入源和基准中的任何噪声都将在输出中显示为噪声、这可能会使确定测量中的增量变得困难。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bob-San

    感谢您的及时响应。

    我有一些问题。

    -第一个问题是 ADS1232数据表中有关⊿V 的问题。

     它是⊿V =⊿VPS (在下面的培训材料中)吗?  

    第二个问题是电源上的 PSRR 和纹波频率之间的关系。

    我在数据表中找不到有关它的任何 Graf 或规格。

    第二个问题是 PSRR 和 PGA 增益之间的关系。

    PSRR 是否受 PGA 增益的影响?

    如果没有、我是否可以考虑 ADS1232数据表中写入的 PSRR 为100dB (最小值)/120dB (典型值)?

    如果是、请告诉我 PGA 增益对 PSRR 的影响是多少?

    第三个问题是如何计算 PSRR_ERROR。

    下面的计算是否正确?

    ⊿VPS_ERROR =⊿V * 10 (-PSRR[dB]/20)

    例如:

    ⊿VPS_ERROR = 1*10 (-100/20)

              = 10uVp-p  

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa-San、

    请参阅下面的我的回答。

    此致、

    Bob B

    [引用用户="Daisuke Higa"]

    您好、Bob-San

    感谢您的及时响应。

    我有一些问题。

    -第一个问题是 ADS1232数据表中有关⊿V的问题。

     它是⊿V =⊿VPS (在下面的培训材料中)吗? [BOB]是的、这是等效的。

    第二个问题是电源上的 PSRR 和纹波频率之间的关系。

    我在数据表中找不到有关它的任何 Graf 或规格。 [BOB]不幸的是、我们没有显示电源交流(或纹波频率)变化的 ADS1232 PSRR 数据。 我们仅提供有关直流变化的信息。

    第二个问题是 PSRR 和 PGA 增益之间的关系。

    PSRR 是否受 PGA 增益的影响? [BOB]电流数据表不太清楚表中给出的电源(AVDD 或 DVDD)。  它应该显示为5V 时的 AVDD 标称值。  几年前进行了一些额外的测试、显示最佳 PSRR 处于最高 PGA 增益。

    如果没有、我是否可以考虑 ADS1232数据表中写入的 PSRR 为100dB (最小值)/120dB (典型值)?  [BOB]在5V AVDD 和64和128增益下、您应该会看到100dB 的最小值和120dB 的典型 PSRR 性能。

    如果是、请告诉我 PGA 增益对 PSRR 的影响是多少? [BOB]模拟输入在增益为1和2时绕过 PGA。  使用 PGA 时、性能优于绕过 PGA。  如果测量使用增益、例如称重传感器或压力传感器应用中的增益、您应该会看到我刚才提到的性能。  增益为1或2时、捕获数据表中所示的相同结果变得更加困难、测量结果的限制可能会更低。  这取决于测量能力和工作温度。  还请记住、AVDD 中的1V 偏移相当大、器件也会受到工作电压和基准电压的影响。

    第三个问题是如何计算 PSRR_ERROR。

    下面的计算是否正确? [BOB]这是反向计算、用于确定 ADC 输出端的电压误差变化水平。  要实际计算以 dB 为单位的误差、您需要使用20 * log (⊿VPS_ERROR/⊿V)。   ⊿V 由测试已知、但 必须测量⊿VPS_ERROR。

    ⊿VPS_ERROR =⊿V * 10 (-PSRR[dB]/20)

    例如:

    ⊿VPS_ERROR = 1*10 (-100/20)

              = 10uVp-p [BOB]是、这是 AVDD 电源在增益为1时1V 偏移的正确结果。  这对于交流纹波而言非常不常见。  它可能更像是10mV。  如果您要将 AVDD 调整10mV、则会看到100nV 的漂移、如果您按照 ADS1232中的表1了解增益为1的情况、则该变化将位于增益为1时 ADC 的噪声级别。  这就是为什么很难以增益为1获得有意义的数据的原因。

    此致、

    千兆

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bob-San

    感谢您的友好支持。

    我知道。

    此致、

    千兆