您好!
我有一个使用 AMC7834并通过 SPI 连接的系统:读取和写入工作正常 ,因此 如果我查询器件 ID 寄存器:0x04,我将得到 0xC34 ,如果我将0x4000写入 ADC 多路复用器寄存器:0x12,然后读回 它,它将被正确读取。 为0x4000
我尝试按照以下步骤测试板载温度传感器:
1.使用软件复位寄存器0x1d 写入0x1d 0x000c (保留模式 B1100 (0xc)复位 AMC7834)执行软件复位以开始清理
2.等待几秒钟
3.将 ADC 多路复用器寄存器:0x12中的位14置位、以使能1个通道用于板载温度传感器 写入0x12 0x4000
4.等待几秒钟
5、此时 通用状态寄存器0x1f 中的 ADC-READY 位14应为1、表示 ADC 就绪、因为我启用了1个通道、但是当我读取寄存器0x1f 时、我得到的全0表示 ADC 未就绪
我出了什么问题? 我是否错过了任何步骤?
谢谢
张克