This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:ADS131A04的带宽

Guru**** 2551040 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/947517/ads131a04-bandwidth-of-ads131a04

器件型号:ADS131A04

您好专家、

 您知道 ADS131A04的带宽吗? 因为我在数据表中找不到它。

顺便说一下、 您知道 ADS131A0X、ADS131M0X、ADS131E0X?之间的主要差异是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiandong、

    感谢您的发帖。

    ADS131A04的带宽由数字滤波器响应决定、该响应因数据速率而异。 可以通过输入到 ADC 采样电路的模拟信号带宽频率要高得多、因此我们通常不指定这一点。

    下面所附的 PPT 幻灯片对 ADS131xxx 系列进行了比较。 ADS131Exx 具有更高的输入阻抗、而 ADS131A0x 和 ADS131M0x 提供改进的交流规格。 除了异步 SPI 之外、ADS131A0x 和 ADS131M0x 还提供自由运行的同步接口选项。

    e2e.ti.com/.../ADS131xxx-Comparison.pptx

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢您的大力支持!

    -丹东