This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688A:ADS8688和 ADS8688A 之间的区别是什么?#39

Guru**** 2579315 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688A, ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/947442/ads8688a-what-s-the-difference-between-ads8688-and-ads8688a

器件型号:ADS8688A
主题中讨论的其他器件: ADS8688

您好!

ADS8688和 ADS8688A 之间有何区别? 对于新项目、建议使用哪一个器件?

此致

张青恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    ADS8688A 与 ADS8688相同、但其他特性除外:

    每个通道的输入范围更大:

    ADS8688:  ±10.24V、±5.12V、±2.56V、 10.24V、5.12V

    ADS8688A: ±10.24V、±5.12V、±2.56V、±1.28V、±0.64V、  10.24V、5.12V、2.56V、1.28V

    2.用于输入监控的报警功能:

    警报允许用户为每个输入通道设定单独的高阈值和低阈值、如果输入在任何方向超过用户设定的阈值、ADC 会输出一个标志。

    此致、

    戴尔