Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB
主题中讨论的其他器件:CC2652RB
ADS129X 的数据表规定:
当 DRDY 转换为低电平时、新的转换数据就绪。 CS 信号对数据就绪信号没有影响。 无论 CS 信号的状态如何、SCLK 上的上升沿都会将 DRDY 拉至高电平。 因此、在 SPI 总线中使用多个器件时、使用 CS 来选通 SCLK。
由于我正在使用多个 SPI 外设、因此我过去曾为此使用过 SN74SUP1G98门、该门具有许多小型封装选项 但是、本着最大限度减少组件并连接 CC2652RB 的精神、如果我有足够的 GPIO、那么为 ADS129X 提供它自己的 SPI 端口是否有任何缺点(或隐藏的优势)? 我看到的主要优势是:
- 我可以移除栅极硬件、因为 SCLK 将专用于 ADS129X。
- 在不同引脚上使用 SPI NAND 闪存可能有一些优势?
- 使用不同的协议而不更新它们。
- 用于"读取"和"写入"的专用端口。
我唯一的问题是、如果我开始使用传感器控制器、我是否能够从一个 SPI 端口读取数据并将其写入另一个 SPI 端口?