This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4249:未使用的引脚和差分输入

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/947541/ads4249-unused-pin-and-differential-input

器件型号:ADS4249

您好!

我有几个关于差分模数转换器 ADS4249的问题。  

未使用的引脚-我应该让这个引脚悬空还是接地?

ADC 具有差分输入(INM、INP)、但我有单端双极信号。 我必须将其转换为差分信号、并将其偏移 VCM、对吧?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bertran、

    1、保持悬空。

    2.是的。 INP 和 INM 引脚必须在 VCM 引脚上提供的0.95V 共模电压附近进行外部偏置。

    此致、

    Jim