This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:当 AINP 或 AINN 悬空时会发生什么情况

Guru**** 2835675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/940513/ads124s08-what-happens-when-ainp-or-ainn-is-floating

器件型号:ADS124S08

我们需要确定 AINP 或 AINN 悬空时会发生什么情况。  我能不能指望它们会被一个方向拉动、或者它们会浮动?  这对我们来说不是正常的操作。  我们正在尝试调试一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、格伦、

    如果输入引脚保持悬空、则可能处于 AVSS 和 AVDD 之间的任何值。  在许多情况下、我看到它会趋向于向 AVDD 漂移、但无法保证实际输入电压值。  如果您开始在浮动引脚上采样、一些电荷将消耗、并可能漂移至其他一些值。

    此致、

    Bob B