This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP90100:ADC_DONE 通常为 FF 和噪声、甚至是信号中的超进

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP90100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/946799/lmp90100-adc_done-often-ff-and-noise-and-even-outliners-in-signal

器件型号:LMP90100

您好!

我们自2011年(前 National Semiconductor)起使用 LMP90100、2012年推出了我们的其中一款器件、但 现在我们面临着一个前所未有的问题:

我们正在使用 ScanMode0:单通道连续转换

标准采样率:214SPS

微控制器的采样时间为10ms。

这意味着我们每10ms 读取一次 ADC_DONE、SENDIG_FLAGS、3个 ADC_DOUT 和 CRC_DAT。

现在我们已经看到、我们每分钟得到一个 ADC_DONE = FF (不可用)。 这不是问题。

我们不会使用 ADC_DOUT 等待10ms 的下一个数据。

但当温度升高40-50°C 时、ADC_DONE = FF 的频率会增加。

ADC_DOUT 的噪声也会增加。 我们甚至看到了超衬(当 ADC_DONE = 00时)

  我们甚至在一行 ADC_DONE = FF 中看到5次。

当温度升高越来越多(>50°C)时、只要每分钟 ADC_DONE = FF、信号就会再次变得完美。

你有解释吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    这确实是一种有趣的行为。 我现在没有现成的解释、我想了解更多信息。

    这是否仅适用于您正在使用的特定大量新器件? 或者、无论器件何时购买、您是否会看到所有器件的这种行为?  

    您是否看到所有器件都存在此行为? 还是只有几个?  

    这适用于哪种应用? 系统中是否有任何可能受温度变化影响或有排放的东西?  

    您可以共享原理图吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    所有器件每分钟显示 ADC_DONE = FF。 我想这是正常的。

    只有少数器件在较高温度下显示所述的行为。

    至少 有2位客户报告了这种情况。  但是、如果 这些是来自同一批次、我们无法进行跟踪。

    应用:流量测量 CTA 恒定温度风速计。

    过热控制器是具有运算放大器的模拟控制器。

    我们测量 通道0上的流量信号为1s (每10ms)、然后切换到 CH1以测量温度信号。

    但我们看到了1s 流量测量中的问题。 不应是切换通道的问题。

    对于 CH0、我们使用外部基准4.1V (VREP1/VREFN1)

    通道 名称 刻录 参考电压 VINP VINN 增益 BUF_EN
    OUT_EN _SEL _SEL
    通道0 U3_V 流程 0 0 0 7. 2. 1
    通道1 U1_V 线性温度 0 1 4. 7. 2. 1

    buf_en:最初我们以为我们已经对缓冲区进行了实验、但现在、我已经看到新版本的数据表(2015年1月)包含了缓冲区。

    这只是数据表中的一个故障、还是您更改了 LMP90100的行为?

    我们在输入端具有抗混叠 PT1滤波器39k-220nF、因此模拟电路不应有任何更高的频率。

    是否有共享原理图的位置、而不在论坛中发布?

     您是否有关于 ADC_DONE 的更详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    对数据表的更改可在第5节修订历史记录中看到。 看起来这是唯一的变化。  

    除了数据表中显示的信息之外、我没有任何其他信息。  

    有关原理图、我将与您脱机联系。