您好!
我们自2011年(前 National Semiconductor)起使用 LMP90100、2012年推出了我们的其中一款器件、但 现在我们面临着一个前所未有的问题:
我们正在使用 ScanMode0:单通道连续转换
标准采样率:214SPS
微控制器的采样时间为10ms。
这意味着我们每10ms 读取一次 ADC_DONE、SENDIG_FLAGS、3个 ADC_DOUT 和 CRC_DAT。
现在我们已经看到、我们每分钟得到一个 ADC_DONE = FF (不可用)。 这不是问题。
我们不会使用 ADC_DOUT 等待10ms 的下一个数据。
但当温度升高40-50°C 时、ADC_DONE = FF 的频率会增加。
ADC_DOUT 的噪声也会增加。 我们甚至看到了超衬(当 ADC_DONE = 00时)
我们甚至在一行 ADC_DONE = FF 中看到5次。
当温度升高越来越多(>50°C)时、只要每分钟 ADC_DONE = FF、信号就会再次变得完美。
你有解释吗?