This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675:过热行为

Guru**** 2526300 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/939515/ads1675-behavior-by-over-temperatur

器件型号:ADS1675

Hallo、

您能告诉我、当超过最高温度时、ADS1675的行为是怎样的?

超过最高温度后、哪些参数会发生变化。

重点是、一旦超过最高温度、温度将下降、但 ADS1675将继续运行。

谢谢。 Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    让我看看我们是否可以共享任何其他数据。

    我将在 9月14日星期一之前提供更新。

    谢谢!

    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    我已经了解了 ADS1675的原始测试数据。  遗憾的是、没有85°C 以上温度的数据。

    数据表中的图28确实提供了一些有关 THD 和 SNR 随温度变化的指导。

    此致、

    Keith