This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:ADS1262

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/946439/ads1262-ads1262

器件型号:ADS1262
主题中讨论的其他器件: REF5025

我们打算测量+/- 2.5V 信号。 VDD 被连接至+5V DGND 至 AGND。 AVSS 连接到+2.5V AVDD 连接到-2.5V。 AINCOM 连接到 AGND。  

基准电压+2.5V 连接到 AIN0、-2.5V 连接到 AIN1。

我的问题是、上述配置是否适合测量+/- 2.5V? 数据表显示您必须将 AVSS 和 DGND 连接到高频。 但在本例中、AVDD 为-2.5V、DGND 连接到 AGND。

提前感谢。

Anuja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuja:

    您能否绘制设置图片并将其发布在此处? 您提到了"VDD"和"AGND"、这两个引脚都不是 ADS1262上的有效引脚、因此我想确保您具有正确的连接。

    另外、请注意、将+2.5V 连接到 REFPx、将-2.5V 连接到 REFNx 可提供5V 基准电压、而在这种情况下、您实际上只需要2.5V 基准电压。 您可以为此目的使用 ADC 的内部2.5V 基准、或类似 REF5025的基准。 您还需要确保输入信号与基准电压相比具有一定的裕度、这样就不会提供大于满量程的信号。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuja:

    您的上一个帖子为空、我假设您尝试附加图像? 请重新连接吗?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    您现在可以看到原理图屏幕截图吗?

    谢谢、

    Anuja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuja:

    是的、这很有效、谢谢

    对于您所述的配置(+/-2.5V 输入、+/-2.5V AVDD、+5V VREF +5V DVDD)、连接看起来是正确的。 此外、正如我在上一个主题中所指出的、将+2.5V 连接到 REFPx、将-2.5V 连接到 REFNx 可提供5V 基准电压、而在这种情况下、您实际上只需要2.5V 基准电压。 您可以为此目的使用 ADC 的内部2.5V 基准、或类似 REF5025的基准。 您还需要确保输入信号与基准电压相比具有一定的裕度、这样就不会提供大于满量程的信号

    我也看不到 R22的值是多少、但请确保该值足以衰减来自输入放大器(U8)的输入信号。 我认为这是、但我想澄清一下、因为 R22没有在您发送的图像中分配值。

    如果您对系统有其他疑问、请启动新的主题、我们将为您提供支持。

    布莱恩