This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:SYSREF 输入

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/940423/adc12dj3200-sysref-input

器件型号:ADC12DJ3200
主题中讨论的其他器件:LMK00304

尊敬的技术支持团队:

 不符合规格的信号被输入到 SYSREF。

请给我一些建议。


来自 LMK00304的 HCSL 信号输入到 SYSREF。
在这里、我选择 HCSL 是因为我想输入直流电。

HCSL 通常通过在阻尼电阻器和 IC 外部 GND 之间使用50Ω Ω 进行端接。
但是、由于 SYSREF 引脚具有内部端接电阻器(通过55Ω Ω 连接到 GND)、
它是通过使用它而不是外部端接电阻器并省略外部端接电阻器来设计的。

然而、在 ADC 内部端接电阻器的初始设置中、选择了一个连接 P / N 对和110Ω Ω 的端接电阻器类型。
没有通向 GND 的路径、
在设置 ADC 之前、电压电平为2V 或更高的信号被输入到 ADC 的 SYSREF。
该电压电平是不可接受的、因为 ADC SYSREF 的绝对最大额定值为1.6V。


我们正在考虑以下方法。
-将 LMK00304的 CLKOUT_TYPE 设置为高阻态、直到 ADC 寄存器设置完成。
-安装一个外部下拉电阻器。 (避免在高阻态期间出现过额定值)


我想提出以下两点。


①Since 无法禁用 ADC 的内部电阻
我选择了一个与上述解决方案类似的解决方案、
还有其他好方法吗?

②How 寄存器值是否适合外部安装的下拉电阻器?
  我们希望尽可能使用1kΩ Ω 或更大的大电阻器。
 以避免在无限期条件下超过额定值
  我们不考虑任何实施。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    这是将 Sysref 输入 DC 与 LVPECL 输入结合使用的最佳方法。 3200 ADC 数据表中建议使用这种方法。 请参见随附的。

    因此、当设置为 LVPECL 时、将在 LMK 输出的输出上使用两个240欧姆接地电阻。

    希望这会有所帮助。

    此致、

    Rob