This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC1220:DAC1220:电路板之间存在一致性问题

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/940368/dac1220-dac1220-consistency-problem-between-boards

器件型号:DAC1220

尊敬的 TI 技术支持团队:

我设计的迷你板上只有 DAC1220 IC。 此电路板为两层(底部为实心 GND 层),晶振为2.5MHz (ECS-25-S-1X,12pF 负载电容),电压基准为2.5V (MCP1501)。 电路板上没有其他任何东西。 我已经在10nF 和3.3nF 电容器周围放置了防护装置、并将其连接到2.5V 基准。 (随附原理图和电路板布局图)我使用 DAC1220 EVM 应用手册进行设计。 (让我们将此电路板称为1)

之前、我还使用了 DAC1220 IC。 我使用的板也是两层、相同的时钟等 但它上面有许多组件(稳压器、ADC、MCU、模拟开关等) 由于电路板上可能有 IC、因此我无法仅在顶层进行布线、并将底层(GND 平面)用于某些布线、因此 GND 平面上有轨道、不是实心平面。   (让我们称之为电路板2)

我移除了电路板2上的所有 IC、并使用具有3.3V 数字逻辑电平的新 MCU 电路板(tensy 3.5)对其进行了测试。 我使用相同的电源为 DAC AVDD 和 DVDD 供电、电压约为5.04V。 (从 tenensy 3.5的板载5V 电源输出(实际上是 USB 电压)结果令人满意,我能够调整 DAC 输出,偏差约为7mV。 (例如、对于1V 预期输出、DAC 输出993或类似)

我认为7mV 的偏差是由于布局不佳所致、因此我设计了电路板1。 我还使用 tensy 3.5对其进行了测试、并且像使用电路板2一样对其进行了供电。 但这次对于电路板1、我有太多偏差(与预期的电压输出至少60mV、并且始终保持变化)。 对于之前的电路板、偏差不是那么大。 当我使用电路板2对其进行测试时、偏差为7mV 范围。  

我尝试实现1mV 的偏差。  我不知道为什么会发生这种偏差。

您能帮我了解可能的原因并解决问题吗?

感谢你的帮助。

此致、

阿赫迈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    我想我已经解决了这个问题、它与基准电压输出上的电容有关、它以某种方式干扰 DAC、结果不一致。 现在、我能够在1mV 偏差内调节输出、这正是我想要的。  

    现在、电路正在工作。 我的最后一个问题是使用同一个源是否会产生不良影响? 还是最好使用单独的 AVDD 和 DVDD 来实现长期稳定性?

    感谢你的帮助

    此致、

    阿赫迈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴您解决了这个问题。 我建议为 AVDD 和 DVDD 提供适当的滤波电源、以充分利用这20位器件。

    USB 电源将产生噪声、这就是您的输出变化1mV 左右的原因。 为了获得更好的性能、我建议使用单独的 AVDD 和 DVDD、如果电压和源相同、请按照数据表中的建议在这两个电源之间连接一个肖特基二极管、以实现正确的斜升。

    此外,Vref 引脚和 C2上的电容器应具有高质量(正常 X7R 不会为您提供更好的性能)。

    此致、

    AK