This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4410EVM:为什么绿色光的波形 LED1没有变化且显示为直线、为什么 AFE4410 EVM GUI 界面的字符显示不完整?

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/939569/afe4410evm-why-did-the-waveform-of-green-light-led1-not-change-and-show-a-straight-line-and-why-is-the-character-display-of-the-afe4410-evm-gui-interface-incomplete

器件型号:AFE4410EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4410

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    感谢您的联系。

    我们可能无法讨论 AFE4410器件和 EVM 的详细信息、因为该器件属于 NDA 范围。

    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 我已将电子邮件发送 至 biosensing_afe-support@list.ti.com。

     

    BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我将关闭此帖子、因为我们已将讨论脱机并作出响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我继续跟踪离线帖子。 谢谢。