This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60EVM:直流耦合

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/940105/ads54j60evm-dc-coupling

器件型号:ADS54J60EVM

您好!

我对如何将 ADS54J60EVM 与平衡光电检测器(如 Thorlabs PDB450C)配合使用有疑问(www.thorlabs.com/thorproduct.cfm)。
检测器输出为直流耦合、但我们仅对交流分量感兴趣。 考虑到 ADS54J60EVM 模拟输入是交流耦合的、我们能否引入直流块并在不进行修改的情况下仍使用该板? 是否与此设置不兼容?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     EVM 上的默认设置是通过变压器的单端接口。  低频响应受变压器频率响应的限制。  此接口本身就是交流耦合。

    如果您需要/需要差动接口、则可以在焊盘上绕过变压器和跳线、如原理图和用户指南中所示。  原理图中的此选项显示了一个0.1 μ F 串联耦合电容器。  这也将是交流耦合、但低频响应由电容值决定。

    如果您最终需要直流耦合接口、可通过使用跳线电阻器替换电容器来实现这一点。  请注意、在此配置中必须提供适当的 VCM。

    -RJH