This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8568:过程确认

Guru**** 2929080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/946881/dac8568-process-confirmation

器件型号:DAC8568

大家好、

客户正在查看 DAC8568ICPW 和 DAC80508ZCRTET 16位八通道数模转换器(DAC)。  

他想知道这些器件是基于严格的所有 CMOS 工艺技术构建的、还是

如果设计中的任何位置都有双极结型晶体管(BJT)–即使是 UVLO 电路中的单个 BJT、电压基准、带隙基准等  他提出这一要求的原因是、他正在考虑在这些器件暴露于辐射的环境中使用这些器件、

如果器件中的任何位置都有 BJT、则需要调整我们的内部鉴定测试。

我知道这些器件 是基于高精度 CMOS 工艺技术构建的。

我只想澄清一下设计中是否有双极结型晶体管(BJT)–甚至是 UVLO 电路中的单个 BJT、电压基准、带隙基准等?

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DAC85688包含高性能内部基准、该基准基于双极、基于晶体管的精密带隙基准电压。 因此、此器件不能归类为在严格 CMOS 工艺上设计的器件。

    希望这澄清了您的疑问。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。