This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1113:VDD=5V 时 ADS1113噪声性能影响

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/947157/ads1113-ads1113-noise-performance-impact-with-vdd-5v

器件型号:ADS1113

大家好、

ADS1113 数据表的第8.1节 列出了 VDD=3.3V 时器件的噪声性能。 如果有其他 VDD=5V、噪声电压会如何变化?

感谢您的参与、希望您能尽快回来!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Filipe、

    在整个电压范围内、在高采样率下、2V VDD 和5.5V VDD 之间的 RMS 噪声差异可能会增加约5uV。 您可以在图15中看到这一点。 上面链接的数据表中的噪声与电源电压间的关系。

    此致、