This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:偏移校准

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/939825/ads1220-offset-calibration

器件型号:ADS1220

大家好、

我想确认、在对 ADS1220执行偏移校准时(如手册第8.3.12小节中所述)、是否需要对其他寄存器进行特定设置、例如、必须启用 PGA。  我之所以被问及 PGA 的两个输入对中电压电源短路(((AVDD+avss)/2)。 是 PGA 校准后的?μ V 偏移电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    简而言之、是的、您应该按照运行器件的方式配置 ADS1220。  

    请注意数据表中的图38、您可以在其中看到输入电路中施加短路的点。  PGA 是采用 INA 配置的差分输入、因此如果启用、PGA 将包含在测量中。  如果绕过 PGA、在进行偏移测量时还应包括所需增益(1、2或4)的设置。

    PGA 增益设置和 PGA 启用设置将直接影响结果。  数据速率也会影响噪声级别。  基准设置还将决定1个输出代码(LSB)的值。  烧毁电流和 IDAC 不会直接决定结果。  如果您使用 IDAC 建立基准电压、那么这将根据建立的基准电压值影响结果。

    因此、关键要素是 PGA 设置、基准设置和数据速率(包括正常或 Turbo 模式设置)。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob B、您好!

    您的回答非常详细、这对我了解 ADS1220的使用非常有帮助。 非常感谢您的回复。

    我的问题可能不准确。 我将把这个问题描述如下。 您能否再次分享您的答案:

    在旁路 PGA 的情况下,我们还能校准 ADS1220吗? 如果绕过 PGA、校准了哪个偏移?

    期待    您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    偏移可通过启用或禁用 PGA 进行补偿。  ADS1220的增益选项为1、2和4、并绕过 PGA。  因此、即使 PGA 可能被禁用、预充电缓冲器和开关电容增益电路中仍会有一些潜在的失调电压特性。  

    ADC 输入端短路时确定的是输出代码、对于0V 输入、该代码应为0、但属于其他代码(正或负)。 因此、您按照正常使用情况下的配置方式设置器件、然后确定要减去的代码。  例如、假设返回的代码应为32、此时应该为0。  如果我从32中减去32、我将得到零。  如果我对输入施加另一个电压、我知道我将具有32个代码偏移。  如果返回的代码值为5395、那么我需要减去32 (5395 - 32 = 5363)并将余数(5363)转换为用于确定转换结果的基准的特定电压。

    此致、

    Bob B  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的支持 非常出色。    非常感谢  您 的帮助。