主题中讨论的其他器件:LMK04828、、
尊敬的先生:
我们正在将 数据传输到 polarfire FPGA。
输入射频频率为150MHz
到 ADC 的时钟来自 LMX2582
内部时钟频率为1536MSPS
LMFS 值为8224、具有旁路模式和12位分辨率
LMK04828时钟输出选项卡--- cl0&clk1除以16
ADC32RFXX 选项卡同步极性已禁用
如果我们使用来自 ADC 的一个通道数据、并且 SYNC 也会直接生成、但如果我们使用2个通道、我们没有获得第二个参考时钟。
我们使用了2个 ADC 通道、但我们没有从 ADC32RF45获取第二通道参考时钟。
请建议我们使用适当的数据从通道2获取参考时钟