This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66:在单个 ADS54J66芯片中同步4个通道

Guru**** 2767255 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/939654/ads54j66-synchronization-of-4-channels-in-a-single-ads54j66-chip

器件型号:ADS54J66

你(们)好  

我正在使用 ADS54J66 ADC。

它有4个通道 A、B、C、D

采样率= 312.5MHz、Sysref = 4.8828125MHz。

我向所有4个通道(通过4:1分离器)提供相同的模拟数据。 在 FPGA 中、我在 JESD IP 内核之后接收数据。

这4个通道必须在内部同步、因为数据生成源相同、4个通道的时钟和 Sysref 相同、在 FPGA 内部我使用单个 JESD IP 内核

为什么这4个通道不同步?

在 ADC 内,我们是否有任何办法单独调整每个通道上的延迟??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您收到的哪些指示表明信道未同步? 同步错误的可能原因是迹线长度不相等、或者4:1分离器可能不平衡。

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将所有4个通道的样本存储在 FIFO 中、并在 MATLAB 中绘制这些样本

    我测量所有通道之间的相位差

    有时、所有4个通道之间的相位差大致相同、但有时1个或2个通道的相位差会更大。

    在该单通道中、样本会向前移动

    但是、由于在 ADC 中、所有4个通道都在同一个时钟上进行采样、因此我无法解决此问题。

    我的4:1分离器工作正常。 我已经使用示波器验证了这一点

    如果是由于布线长度 问题、即使相位差也必须恒定、但会有所变化。

    我对我的配置有一些疑问

    我正在通过寄存器配置进行复位。 我不使用硬件复位引脚。 这很重要吗?

    2.我正在将 SYNCbAB 用于这两个转换器。 数据表中给出了 SYNCbCD 必须驱动为低电平。 它会产生任何问题吗?

    3.我没有使用交错引擎。 它的用途是什么? 这会对我有什么帮助吗?

     

    谢谢、尊重

    Pavan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavan、

    相位差问题可能由分离器引起。 每个信号上的相位可能彼此相隔几度、这将增加四个信号。

    1.只使用软件复位应该就足够了。

    2.我会详细研究这方面的问题,但我并不期望这是问题

    3.交错引擎可校正多个 ADC 交错引起的问题,例如交错杂散。 它应该自动设置、但最好继续操作并确保交错引擎寄存器设置正确。

    此致、

    David Chaparro