This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112C04:1K 欧姆 RTD

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04, ADS112C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/947136/ads112c04-1k-ohm-rtd

器件型号:ADS112C04
主题中讨论的其他器件:ADS122C04

我正在寻找一个能够在陶瓷加热器中读取1k 欧姆(+-200欧姆)钨印刷 RTD 的芯片。 加热器供应商将为我提供每个加热器的两点校准。 我需要一个可以通过 I2C 通信的芯片、并且 ADS112提供了一个快速 Google 搜索。 此芯片能否读取1kOhm RTD?如果是、是否有任何有关电路设计方法的说明? 我需要添加电阻器吗? 我没有 RTD 相关经验、因此感谢您提供任何反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:

    欢迎来到 E2E 论坛!  16位 ADS112C04 (和24位 ADS122C04)可使用 I2C 进行通信。  该器件使用片上 IDAC 电流源来激励 RTD 并以比例式方式测量 RTD。  我建议 首先查看《RTD 测量基本指南》。  数据表的应用部分中也提供了电路示例。

    此致、

    Bob B