This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:DAC 的输入数据格式

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/939997/dac38j84-input-data-format-to-dac

器件型号:DAC38J84

你(们)好  

我使用的是 DAC38J84

我仅使用4个 DAC 输出中的2个输出。

现在、我需要在所有通道上发送 LFM 数据

输入:I1、Q1、I2、Q2  

(I1 -特定频率 F1的实际分量)  

(Q1 -特定频率的正交分量 F1)  

(I2 -针对特定频率的实际组件 F2)  

(Q2 -- 特定频率的正交分量 F2)  

 

输出:

连接器 A:I1 + Q2

连接器 B:I2 + Q2

连接器 C、D:打开   

我使用的 NCO 频率为300MHz。

在 NCO 混合中、I 和 Q 分量已混合。 那么如何在输出端获得正确的 LFM (I1 + Q1)??  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在复频混频器之后、是否有任何方法可以添加通道 A 和 B 中的数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将第2个 I/Q 路由到通道 C、然后使用复杂的夏季特性(7.3.14)对两个通道求和

    -Kang