This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7225:VCM 输出电流能力

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4552, AFE7225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/946955/afe7225-vcm-output-current-capability

器件型号:AFE7225
主题中讨论的其他器件:THS4552

尊敬的 TI 支持团队:

我们已将 AFE7225 VCM 输出连接到 THS4552运算放大器的 ADC 输入通道 VCOM 引脚的总共四个位置。

您能否澄清一下 VCM 引脚的输出电流能力以及总共连接四个位置是否正常。 请澄清

e2e.ti.com/.../6457.AFE7225.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep:

    这种方法没有预期的问题。  运算放大器的 Vocm 输入具有高阻抗、因此 ADC VCM 引脚上没有明显的负载。

    -RJH