This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5681Z:FPGA 参考设计

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5681Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/939080/dac5681z-fpga-reference-design

器件型号:DAC5681Z
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVM

您好!

我想知道您是否有为 Xilinx FPGA 目标生成信号的参考设计? 目的是使用 EVM 板进行快速评估。

谢谢、

Fabien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabien、

    我正在搜索此器件的参考设计、并将让您知道我找到的内容。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabien、

    我们提供的参考设计适用于 Quartus 项目、可在 TSW1400EVM 的"更多文献"部分中找到该项目、标题为 TSW1400 ADC 和 DAC 固件 Quartus 项目。 如果这不能帮助我建议遵循数据表启动过程、或者您也可以下载 DAC5681Z 的 GUI 并使用它来查看需要哪些寄存器设置来对 DAC 进行编程。

    此致、

    David Chaparro