This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J45EVM:ADC34J45EVM 的串行配置

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/939662/adc34j45evm-serial-configuration-for-adc34j45evm

器件型号:ADC34J45EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828

您好!

我目前正在将34J45EVM 与 Xilinx ZCU106 (不带转插器)连接。 在此过程中、我需要能够通过 FMC 连接器正确配置电路板。 我知道我必须更改 JP8并在 FPGA 上生成命令、但当我将 LMK0482x 数据表与 GUI 使用的配置文件(例如)进行比较时、我发现了一些我不理解的差异:
LMK0482x 数据表第9.5节中规定(除其他外)寄存器0x145必须写入0x7F、0x171和0x172上的寄存器分别写入0xAA 和0x02。
上述所有内容都不存在于与 GUI 捆绑的配置文件中:ADC3xJxx_160MSPS_Operation_LMK_Setting.cfg 将0x00写入0x145、并且不会触摸0x171或0x172。

那么问题是:GUI 工具是否有具体原因不执行数据表建议的操作? 或者、我是否只是误解了配置文件的含义?
除此之外、我还需要了解其他细节吗? 我计划首先简单地将配置文件第二列中的值写入第一列中的地址(从而复制已知的功能 GUI 设置)。

此致、
Laez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laez、

    我将研究通过 FMC 使用 SPI 的任何其他要求(如您所述、J8的配置是正确的)、如果需要进一步的操作、我将很快与您联系。

    关于 LMK04828寄存器、您指出的这些寄存器(在"建议的编程序列"中、第9.2.2节)似乎是在发布此 EVM 后添加到数据表修订版中的、因此它们不会出现在 GUI 配置文件中。 我可以向您保证、LMK 寄存器写入确实会将 LMK 配置为所需模式、但也请添加 LMK04828数据表中建议的其他写入。

    是的、写入 LMK04828寄存器时、配置文件使用第一列作为寄存器地址、使用第二列作为要写入相应寄存器地址的数据。

    此致、

    Dan