This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5571:DAC5571原理图设计

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/946696/dac5571-dac5571-schematic-design

器件型号:DAC5571

尊敬的先生/女士

我的客户测试了 DAC5571。 当 Vout 和 GND 之间未连接 RL 和 CL 时、无法正确输出电压。 如果 Vout 悬空、它将保持在 VCC。 这是正常的吗?
然而、考虑到应用电路将促进后续组件的发展、DAC5571的 Vout 引脚的正确连接是什么?
之后、客户测试了 RL 和 CL、发现可以调节输出电压。
还有其他参考电路吗? 设计期间是否必须连接 RL 和 CL? 如果必须连接它们、当有下游组件时、建议的值是多少?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    您能否更详细地说明输出无法正确输出时的行为?  RL 和 CL 值是什么? 您能否共享其配置的原理图?

    谢谢、

    Paul