This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8734:引脚端接

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/945752/dac8734-pin-terminate

器件型号:DAC8734

您好!

NC 引脚的状态应该是什么? 它们是否可以悬空?

谢谢、此致、

南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应将 NC 引脚保持悬空状态。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhilesh、

    感谢您的参与。

    您能给我多提供几个输入吗:

    该 DAC 的 ENOB 是什么。

    2、SNR 和 THD 值是什么。

    谢谢、此致、

    南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nanjunda、

    我们的精密 DAC 通常没有这些类型的 A/C 规格、但我将了解我是否可以提供一些背景信息。

    该器件的 ENOB 为16位。  输出为16位、线性度为±1LSB。

    2.我们不测量精密 DAC 的 SNR 或 THD。  根据器件配置方式和噪声规格、您可以通过查看最大输出振幅来估算 SNR。  在不进行测量的情况下、THD 估算要困难一些、因为干扰和稳定时间也会影响此性能。  采样率也很重要。  我没有一个值可供您参考。

    谢谢、

    Paul