Other Parts Discussed in Thread: ADS1255
大家好、如何为 ads1255的 ADC 采样芯片启用单次转换? 启用单次转换的过程是什么?
我使用的电路设计如下:
PGA=1、
打开缓冲区、
AIN0是单端输入、AIN1保持悬空
Aincom 连接到2.5V、
差分基准电压= 2.5V (该电压是否会在芯片内部放大至5V? 这样、内部基准电压实际上为5V、软件在计算时应使用5V 作为基准电压、对吧?)
SYN/PDWN 和 RESET 连接到 MCU、
抱歉、我如何启动单次转换?
非常感谢!