This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1114:满量程输入电压范围

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/946297/ads1114-full-scale-input-voltage-range

器件型号:ADS1114

大家好、

一位客户注意到 ADS1114的满量程输入电压范围 为±6.144V。 但是、第7.1节规定最小和最大模拟输入电压分别为 GND-0.3V 和 VDD+0.3V。 数据表中是否存在拼写错误?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    请注意、建议条件表中显示的输入电压范围基于 ADC 调节的满量程范围。 VDD 的电源电压将限制模拟输入接受的范围、绝对最大值表中对此进行了说明。 对模拟输入施加的电压不应超过 VDD + 0.3V。 因此、在某些器件配置中、ADC 的满量程输入无法使用。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    这意味着器件不能接受低于-0.3V 的负电压。  满量程输入电压范围±6.144V 是否存在拼写错误?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    所示的满量程范围是差分范围(VAINP - VAINN)、因此如果输入处于其限值(VAINP =-0.3V 和 VAINN = 5.8V)、则最终为-6.1V。

    此致、