This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:"数据速率"值对内部传感器温度测量误差的影响

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/939070/ads1220-data-rate-value-effect-on-internal-sensor-temperature-measurement-error

器件型号:ADS1220

尊敬的:

事实:

数据表" SBAS501C"、第8/74页: "温度传感器"。  针对 DR = 20SPS (例如:精度)给出了性能。

我找不到温度测量误差(或噪声)与数据速率之间的关系曲线。

问题:

对于所有数据速率(高达1000SPS)、是否保证第8/74页的温度测量性能?

感谢您的关注、

此致、

Emilien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emilien、

    噪声特性将遵循与正常模拟多路复用输入相同的行为。  噪声表从 ADS1220数据表的第16页开始。  请记住、内部基准用于内部温度传感器测量、温度传感器结果为14位、而不是24位。  因此、在大多数情况下、在正常模式下运行时、使用不同的数据速率不应影响温度传感器结果。  在 Turbo 模式下、在较高的数据速率下测量时会增加一些噪声。

    至于内部温度传感器电气特性表中的数据、这些值专门与20sps 相关。  这是 ADS1220在正常模式下的最低噪声设置、也是用于调整温度传感器精度的数据速率。  正如我刚才所说的、我预计大多数数据速率不会有显著差异。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您提供清晰快速的答案。

    此致、

    Emilien