This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8571:输出振荡

Guru**** 1630180 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8571
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/939748/dac8571-output-oscillates

器件型号:DAC8571

大家好、


我对 DAC8571有疑问。

配备 DAC8571的器件中存在输出误差。
在3000个部件中、有2个出现此输出错误。

问题的详细信息如下。
我设置电压、但输出会振荡。

我想分享原理图和波形、因此我想联系私人消息。


此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    DAC 输出连接了哪种负载?

    我已向您发送友谊请求、以便您可以通过私人消息向我发送原理图和波形。 请做必要的事情、以便我可以研究问题。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    我可以从原理图中看到、电容负载不是问题、因为它的 DAC VOUT 通过10K 电阻器与电容负载隔离。 该10K 是否安装在电路板上?

    当 DAC 处于正常工作状态时、预期输出电压是多少? 根据您的波形、似乎输出从0V 变为2.2V、然后再次降至0V、这会重复此过程。 我的问题是、DAC 配置为提供直流信号? 还是方波?

    此致、

    AK