This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5662:输出电压合规范围

Guru**** 2805215 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5662, DAC5675A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/945606/dac5662-output-volatge-compliance-range

器件型号:DAC5662
主题中讨论的其他器件: DAC5675A

您好!

我考虑使用 OPAMP IC 的 DAC5662接口电路。
下面的电路是用于将 DAC5662输出电流转换为电压的电流/电压转换电路。

DAC5662数据表规定了-1V 至+1.25V 的输出电压合规范围。

我认为 DAC5662的输出电压是按照公式计算的。
我想检查以下公式计算得出的电压是否与输出电压顺从范围相对应。


<公式>

DAC5662的输出电压= IOUT1 * R1 + EXREF
(计算结果:+0.5V 至+1.0V 电压摆幅)

其中

IOUT1:0mA 至10mA 正弦波
R1  :50欧姆
EXREF:+0.5V


此致、

网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我认为该电路不起作用。  您可以在数据表的第18页参考单端配置、也可以参考几个应用手册、其中讨论了将电流源 DAC 连接到运算放大   器:www.ti.com/.../sbaa135和 www.ti.com/.../slyt360。

    DAC 需要一个接地的电阻路径来设置来自电流源的电压。  一旦确定了该电压、就可以根据需要由运算放大器放大。  我认为您的 R2需要先于 R1来设置电压。  R2 = 25欧姆将电压设置为每个桥臂的0.5Vpp (并且在顺从范围内)。  可以设置 R3和 R1以提供所需的增益。 R4也设置为25欧姆。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJ Hopper。

    感谢你的答复。

    我参考了以下材料的内容来考虑上述电路。
    但是、DA 转换器的输出电流方向存在差异。 (灌电流或拉电流)

    -应用报告 SBAA150A 上图4的电路
    - DAC5675A 数据表上图24 (b)的电路


    我确认了您推荐材料的内容。 (SBAA135和 SLYT360)
    我认为这两种材料上的电路都是使用+/-电源运算放大器运行的电路。
    我正在考虑一个与单电源运算放大器配合使用并在输入级上增加偏移电压的电路。
    如果您知道单电源运算放大器电路与电流源输出类型 DA 转换器相结合的电路示例、请告诉我。


    此致、
    网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 如果需要、您可以调整负载电阻器以略微减小摆幅、然后使用图中的外部基准电压将其置于适当的电压中心、从而使摆幅仅处于运算放大器的正电压范围内。  您会牺牲一点 f 的总摆幅、但可以用运算放大器的增益来弥补这一点。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJ Hopper。

    感谢你的答复。

    我有3个与此问题相关的查询。

    (1)我想确认您的回复中的电路是下图所示的电路图。
        它是加法器电路和同相放大器电路的组合。

    (2)这是我第一次使用 DAC5662等电流输出类型 DA 转换器、因此请检查以防万一。
       50 Ω 电阻器连接到 DAC5662的 IOUT1引脚、可从 DAC5662输出20mA 满量程电流。
       以 AGND 为基准测量 IOUT1引脚的电压。
       是否可以理解可以测量+1V 电压?
       此外、是否可以理解、如果该电压处于合规范围内、则没有问题?
       


    (3)我将使用 OrCAD PSPICE 执行电路仿真。
       对于 DAC5662建模、让我检查一下具有电流源(例如 ISIN 模型)和300k 欧姆的电路模型
       可以接受并联的电阻器。
       300K 欧姆:数据表上 DAC5662的输出电阻

    此致、
    网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    网状网络: 请参阅下面的内容。  -RJH

    (1)我认为您不需要加法器电路。  流入25欧姆有效负载的电流源将在顺从电压摆幅范围内设置适当的共模电压。

    (2) R2应为25欧姆(数据表第18页的参考单端配置)、以便在该桥臂上提供0.5Vpp 摆幅。  由于您运行的是 SE、一半的电压"浪费"在另一个未使用的桥臂中。

    (3)是的、模型是可以接受的。  更基本的是、无需使用300k 电流、只需使用(理想)电流源即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJ Hopper

    感谢你的答复。
    我将根据您的回复开始电路仿真。
    我通过电路仿真上25欧姆的下拉电阻器确认了0.5Vpp 的输出电压。

    让我再检查一件事。
    对于输出电压顺从范围,应测量 DA 转换器的哪个部分的电压,并将其与额定值+1.25V 至-1V 进行比较?

    我检查了数据表的内容、但我不理解上述内容、如果您能告诉我、我会很感激。

    此致、
    网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 DAC 输出引脚处进行测量。  20 mA 最大电流至25 Ω 负载时、该桥臂上的电压为0.5Vpp。  对于两个桥臂、它将具有1 Vpp 差分。   -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJ Hopper

    感谢你的答复。

    您的回复对我很有帮助。

    感谢你能抽出很长时间。

    调整 DAC 的电路条件时、我将测量两个桥臂的电压并与合规范围进行比较。

    此致、

    网状网络