This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997EVM:DAC161S997EVM 的 GUI 可以#39;t 检测电路板

Guru**** 2951650 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/939657/dac161s997evm-gui-for-dac161s997evm-can-t-detect-the-board

器件型号:DAC161S997EVM
主题中讨论的其他器件:DAC161S997

你(们)好

我的客户正在使用 EVM 和 GUI 评估 DAC161S997、但 GUI 无法检测 EVM 的 COM 端口、如下面所示。

在下一步中、显示了以下错误消息。

它们在 Windows7和 Windows 上运行 GUI、识别具有 COM 端口17的 EVM、如下面所示。

请给我一个建议来解决这个问题。

此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taki-San、

    他们是否可以在字段中手动输入 COM 端口? 看起来硬件被检测为 COM17。

    谢谢、

    Paul