请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7142 大家好、
我将 ADS7142与 STM32L496 MCU 搭配使用。
当我将 start_sequence 寄存 器设置为1以启动转换时、我注意到器件上检测到的功耗大幅增加。
我从 I2C 缓冲器中读取一些数据、然后我将 ABORT_SEQUENCE 设置为1以停止转换。
问题是 、消耗 不会减少、而是保持在很高的水平。
有什么想法吗?
我使用的配置之一是 将 OSC_SEL 寄存 器设置为1、从而将 ADS7142设置为使用低功耗振荡器。