This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7225:如果我们连接5V 上拉电阻器、DAC 输出引脚需要什么上拉和下拉电阻值电阻器来实现满量程摆幅和20mA 电流阱

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7225, TRF370333, THS3217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/946521/afe7225-what-is-the-pullup-and-pulldown-value-resistor-is-required-for-dac-output-pins-to-achieve-full-scale-swing-and-20ma-current-sink-if-we-connect-5v-pullup

器件型号:AFE7225
主题中讨论的其他器件: TRF370333THS3217

大家好、

AFE7225的 DAC 部分采用灌电流架构。 因此、每个 DAC 输出引脚都需要一个外部上拉电阻器。

选择分压电阻器以提供适当的阻抗、从而保持适当的灌电流电流、从而实现 DAC 输出的最大电压摆幅。  

我们通过连接推荐的偏置电阻器来设置20mA DAC 电流阱。

问题是,如果我们将5V 上拉电阻连接到 DAC 输出引脚,则需要什么上拉和下拉电阻器来在每个 DAC 输出通道中实现最大输出摆幅。  

根据 AFE7225参考原理图、我们目前使用了115R 上拉和634R 下拉。 低于连接值和电阻值是否可以实现最大输出摆幅和灌电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep:

    请细心一些。 该参考原理图适用于连接 TRF370333调制器。  如果这是目的、则电路正常。  有几个额外的电阻器会影响交流负载、从而使顺从电压保持在范围内。  查看此应用手册、该手册讨论了与射频调制器的接口: https://www.ti.com/lit/pdf/slaa399。  

    如果负载为高阻抗、则需要考虑提供可转换为适当 VCM 和摆幅的适当负载电阻。  负载电阻应为50欧姆、VCM 设置为3V。  使用5V 电源时、您可以使用(理想情况下) 71.5 Ω 上拉至5V 和167 Ω 下拉至接地。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将 AFE7225 DAC 输出直接连接到 THS3217 D2S 运算放大器、并为 DAC 输出引脚提供+5V 上拉电阻。 那么、在我们的案例中、我们需要使用的值上拉和下拉电阻器是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 THS3217视为高阻抗运算放大器。  上述值良好: 71.5 Ω 上拉至5V、167 Ω 下拉至接地。

    -RJH