This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7853:具有32个 SPI 时钟周期的 ADS7853 CFR 读回

Guru**** 2517110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7853

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/945826/ads7853-ads7853-cfr-readback-with-32-spi-clk-cycles

器件型号:ADS7853

您好!

如 ADS7853数据表图90中所述、要读回配置寄存器(CFR)、您必须使用48个 SPI 时钟。 由于我们的系统更易于集成、因此我们只需使用32个 SPI 时钟序列、但仍然使用 CFR 读回功能来确认 ADC 是否按预期工作。

因此、我们只是尝试使用32个 SPI 时钟读回 CFR、效果很好。 您是否可以确认这是预期的,将来的修订版本中不会更改/修正? 因为如果我们依赖一个后来未得到官方支持和更改的功能、这将是非常糟糕的。


感谢您的回答。

您好!

Steve  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这不是器件的预期用途。 器件配置可能是客户看到所需信息的原因、但这可能会改变、并且可能会丢失信息。  

    器件将不会经历任何更改、因此这不是需要考虑的问题。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cynthia,

    感谢您的回答。 我不知道如何解释你的第二句("...但这可能会改变、可能会丢失信息")。 您的具体意思是什么,或者您能举一个例子吗?   

    我们的应用很简单。 我们在系统加电时配置 ADC、除了正常的 ADC 转换之外、我们还希望定期检查配置在运行时是否保持不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我进一步解释一下

    当只使用32个 SCLK 时、回读需要48个 SCLK、这意味着不会查看回读数据的最后16位。 此信息丢失。  

    如果最后16位中的信息对客户不重要、并且他们对信息丢失感到满意。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,现在我得到了:)。 感谢您的解释。