This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7225:每个引脚的 DAC 输出摆幅电压范围

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/946509/afe7225-dac-output-swing-voltage-range-in-each-pin

器件型号:AFE7225

大家好、

AFE DAC 输出电压范围以 AVDD3_DAC+/- 0.5V 电源为基准、并根据第9.9节的规定、每个 DAC 输出引脚提供1Vpp 摆幅。 因此、这意味着我们将在 DAC 通道上接收到的总2VPP 差分输出电压。 请澄清 我们的陈述是否正确? 如果不是、请提供有关 DAC 输出摆幅的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您的理解是正确的。  -RJH