This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J64:ADS54J64

Guru**** 2383270 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J64
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/939578/ads54j64-ads54j64

器件型号:ADS54J64

大家好、

我的客户想要询问 ADS54J64的电源序列。

正确的顺序 是 、必须首先为 AVDD 和 DVDD 提供1.15V 电源。

然后 为 AVDD19提供1.9V 电源。
如果 AVDD 和 DVDD 未达到1.15V、我们将开始为 AVDD19提供1.9V 电源。 会发生什么情况?
谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanni、

    如果在 AVDD 和 DVDD 达到1.15V 之前向 AVDD19提供1.9V 电压、则不应出现任何灾难性错误、但可能会出现错误、例如导致保护二极管反向偏置。

    因此、我们建议作为一种良好的设计做法、在 AVDD19之前为 AVDD 和 DVDD 加电。

    谢谢、

    David Chaparro