This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332EVM:TX7332EVM

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TX7332, AFE5832LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/939651/tx7332evm-tx7332evm

器件型号:TX7332EVM
主题中讨论的其他器件:TX7332AFE5832LP
我们正在开发用于产科、泌尿科和产前护理的新型可穿戴超声波系统。 我们使用的器件取决于原型、TI TX7332和 AFE5832LP 或 STMicroelectronics STHV748S。
我们喜欢您的系统、但对于 TX7332、我们有一些问题。
到目前为止、我们购买了两块 TX732-Eval、两块板出现故障。 第一个脉冲发生器正常运行、直到一天没有任何解释、脉冲发生器停止工作。 我们上周在 TI 商店购买的第二个芯片昨天出现了故障、因为 U1 (TPS79901DDCR)芯片无法以正确的方式工作、因此 CPLD 不工作。 我们检查 U1温度并上升到107ªC μ F。
请、您能为我们提供任何解决方案吗? 这两个评估板非常昂贵、我们需要继续进行开发。
谢谢。
此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    我们很快就会回复您。

    祝你度过美好的一天!

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你过得怎么样?

    请联系此链接吗? 谢谢!

    是否将帖子发送至邮件列表 ultrasound_tx-support@list.ti.com?   

    谢谢!