This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:DAC8760生成 Iout 和 Vout 并联

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8760, DAC8750, DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/946476/dac8760-dac8760-generate-iout-and-vout-parallel

器件型号:DAC8760
主题中讨论的其他器件: DAC8750DAC8775

尊敬的 TI 团队:  

根据数据表 DAC8760、电压和电流输出同时启用。  

但数据电阻器很常见、因此我们如何区分输出电压和输出电流的哪些数据?

这意味着我希望生成具有不同数据值的 Iout、以及具有不同值但并行的 Vout。  

如果我更改 Iout 值、则 Vout 值不会更改。 有可能吗? 如果是、如何操作?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、


    您是否在询问是否可以为 DAC8760的 VOUT 和 IOUT 设置两个不同的独立值? 单个 DAC8760无法实现这一点。 有一个单 DAC 输出寄存器、VOUT 和 IOUT 将相互跟踪。

    要实现独立控制、您需要两个器件。 您可以使用两个 DAC8760器件或一个 DAC8760加一个 DAC8750 (这是当前仅输出版本)。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔回答了这个问题!

    您还可以查看具有4个通道的 DAC8775。

    谢谢、

    Paul