Other Parts Discussed in Thread: DAC8760, DAC8750, DAC8775
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC8760 主题中讨论的其他器件: DAC8750、 DAC8775
尊敬的 TI 团队:
根据数据表 DAC8760、电压和电流输出同时启用。
但数据电阻器很常见、因此我们如何区分输出电压和输出电流的哪些数据?
这意味着我希望生成具有不同数据值的 Iout、以及具有不同值但并行的 Vout。
如果我更改 Iout 值、则 Vout 值不会更改。 有可能吗? 如果是、如何操作?
此致、