This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1235EVM:两个差分通道的寄存器设置

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1235EVM, ADS1235, ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/946498/ads1235evm-register-setup-for-two-differential-channels

器件型号:ADS1235EVM
主题中讨论的其他器件: ADS1235ADS1261

我已成功使用 ADS1235EVM 套件、并将交流激励发送到连接了感应线路的负载单元。 我还能够在连接热敏电阻的情况下运行单独的应用实例、而不会出现任何问题。 用于单端测量的热敏电阻、其中 VCC 连接到电路板上的5V 通孔、GND 连接到 J4上的 GND、热敏电阻电路电压馈送到 J2的 AIN3/AIN1引脚。  如果可能、我希望同时从同一评估套件读取称重传感器和热敏电阻值。 我愿意为热敏电阻使用交流激励、并在必要时将输出转换为差分信号、但我尚未看到使用两个差分输入设置评估套件的方法。 是否可以使用差分和单端测量运行 ADS1235EVM (与数据表中的情况不同)。 或者、可以将 ADS1235EVM 设置为两个同步差分输入吗?

加载单元配置的寄存器设置为:

[ADS1235寄存器设置]
ID C1
状态04
MODE0 14.
第61条
模式2 C0
模式3 64
参考0a
OFCAL0 00
OFCAL1 00
OFCAL2 00
FSCAL0 00
FSCAL1 00
FSCAL2 40.
RESERVE0 FF
1号保留00
2号保留00
PGA 00
INPMUX 34.

热敏电阻的寄存器设置为:

[ADS1235寄存器设置]
ID C1
状态00
MODE0 14.
第1部
Mode2 00
模式3 40.
参考文献05
OFCAL0 00
OFCAL1 00
OFCAL2 00
FSCAL0 00
FSCAL1 00
FSCAL2 40.
RESERVE0 FF
1号保留00
2号保留00
PGA 00
INPMUX 4E

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    欢迎来到 E2E 论坛! ADS1235具有单个 ADC 和多路复用器、用于选择输入。  遗憾的是、无法同时读取2个不同输入选项的读数。

    此外、ADS1235EVM 不能在交替输入选择的情况下获得转换结果。  要以这种方式进行评估、您需要将外部处理器与专门为此目的设计的程序配合使用。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不过、我怀疑开发套件中的大多数情况下、我的最终应用将有一个主机处理器、如果可能的话、它可以在两个通道之间进行切换。 看来限制可能不是多路复用输入、而是对基准的数量/配置的限制。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    可以通过多种方法进行测量、也是我们将 EVM 操作一次固定为一次测量的原因之一。  通过写入所需的配置、然后从该转换中读取结果、可以很好地进行测量、正如您最初所示。  因此、您可以对称重传感器使用交流激励、然后定期使用 不同的基准将热敏电阻测量作为单端测量。  如果您认为需要更多参考选项或输入通道、可以查看 ADS1261。

    我确实返回查看了您的配置、该配置对于测压元件测量似乎是正确的(尽管您很可能希望应用一些增益)。  但是、对于热敏电阻测量、您使用的配置似乎不正确。  您用于热敏电阻的输入多路复用器设置为0x4E、它将使用 AIN1/PGA N 输入开路输入组合、其中 AIN-输入悬空。  此外、由于 AIN 1用于负载单元测量、您可以使用 AIN4/AIN5输入组合(0x78)进行热敏电阻测量。 要进行单端测量、请将 AIN5连接到 AGND。

    此致、

    Bob B