This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:ADC12DJ5200RFEVM 与 PC 之间的通信、不带 TSW14J57EVM

Guru**** 2519620 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF, TSW14J57EVM, ADC12DJ5200RFEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/939551/adc12dj5200rfevm-communication-between-adc12dj5200rfevm-and-pc-without-tsw14j57evm

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ5200RFTSW14J57EVM

你好。

我对 ADC12DJ5200RFEVM 有疑问。 使用 ADC12DJ5200RFEVM 时、我知道在连接 TSW14J57EVM 后通过从 PC 接收数据来传输数据。 此时、我想通过在没有 TSW14J57EVM 的情况下将数据从 ADC12DJ5200RF 直接接收到 PC 后使用 LabVIEW 等程序来使用 ADC 板。


问题

是否可以在不通过 TSW14J57EVM 和接收数据的情况下将 ADC12DJ5200RFEVM 直接连接到 PC? 

2.如果可能、数据是否可以被 LabVIEW 等程序接收和使用? 


此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinsong、

    不可以、无法将 ADC12DJ5200RF EVM 直接连接到 PC。 需要先以形式捕获数据。 一些客户选择使用自己的 FPGA 开发套件来采集数据。

    正确捕获数据后、可以使用 LabVIEW 处理时域或频域数据。 为此、您需要开发自己的客户 LabVIEW 计划。

    此致、

    Rob