This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:申请用户指南、将 ADC12DJ5200RFEVM 配置为板载时钟源

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/939560/adc12dj5200rfevm-request-for-user-guide-to-configure-adc12dj5200rfevm-to-onboard-clock-source

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ5200RF

请您提供 ADC12DJ5200RF Rev A 卡的用户指南。 互联网上提供的用户指南为 Rev-B 由于 REV-A 卡要连接 Stratix 10卡、我们需要在 REV-A ADC EVM 中将时钟设置更改为板载时钟选择。 分立式器件型号从 REV-A 到 REV-B EVM 不等。 请您尽早提供详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prathibha、

    为了将板载时钟用于5200RF 修订版 A EVM、只需从 C2和 C3移除0.1uF 电容器。 然后使用0.1uF 电容器填充 C45和 C46。 这将连接到板载 LMX 器件。

    此致、

    Rob