This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306M25:如果输入电压值超过指定的线性范围、该怎么办?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1306M25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/946308/amc1306m25-what-if-the-input-voltage-value-exceeds-the-specified-linear-range

器件型号:AMC1306M25

大家好、

客户担心 AMC1306M25的数字输出在输入电压值超过指定的线性范围时的行为。

数据表在 8.3.4数字输出时提到 、模块化的输出显示了非线性行为。 但是、输出是否有可能低于 指定的线性范围? 他们希望确认、即使输入电压值超过指定的线性范围、输出也会单调增加。 可以确认吗?

他们之所以担心这一点、是因为他们以前遇到过某些 ADC、当输入值超过指定范围时、其输出会变为意外值。

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    如 图51所示、输出将单调增加。 模拟输入与 AMC1306调制器输出间的关系。

    超出指定输入范围的区域称为 "非线性"、因为模拟精度规格不会应用于指定输入范围之外。 然而、随着输入上的电压电平的增加、输出将继续增加。