This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5400-SP:散热焊盘是否在内部连接到器件的 AGND 或 DGND?

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5400-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/939278/ads5400-sp-is-thermal-pad-internally-connected-to-agnd-or-dgnd-of-device

器件型号:ADS5400-SP

各位专家、您好!

我的客户希望确认 ADS5400-SP 上的散热焊盘是如何在内部连接的。

关于将 PAD 连接到 AGND 的指导、他们有以下问题:

  • AGND 或 DGND 是否以电气方式连接到 ADC 封装内部封装接地的底部?
  • 附件的电气要求是什么?
  • 封装和电路板之间的建议最大电阻是多少?
  • 封装到电路板接地端的连接对于满足 ADC 性能要求有多重要?

谢谢、

Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    这无疑是任何 HSADC 最重要的接地连接、可充分允许正确的返回电流、最大限度地减小环路电感并提供良好的热路径。

    ADC 封装底部的散热片应连接至 AGND。 建议系统板仅具有一个接地端。 无需分割接地平面。

    对于此封装、PCB 上对接地/散热片开口的要求应与封装轮廓相同。 为了在回流过程中得到充分的覆盖、这个轮廓应该被分成几个关于 PCB 布局布线模式的分部分。  

    但是、不存在建议的最大电阻条件、如果遵循上述建议、则会最大限度地减少这种情况、并会形成可靠的接地和热路径。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Rob