This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:在4421模式下运行时、DAC38J84在8分插中不起作用。

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/945509/dac38j84-dac38j84-not-working-in-interpolation-by-8-when-operated-in-4421-mode

器件型号:DAC38J84

您好!

我们正在使用 dac38j84。 我们有多个 DAC。
最初、所有 DAC 都正常工作、在8的内插操作过程中、发生了一些故障。


用于测试的设置如下所示

SerDes:6.25GHz,DAC 时钟:2500,插值:8,模式4421,Fin:200MHz

现在、当我们仅以8模式进行插值运算时、我们观察 DAC 上的一些杂散信号。
在其他内插结果上运行的同一 DAC 时、情况良好。 即1/2/4 -->我们在两个 DAC 中都得到相同的结果。

我已附上工作和非工作 DAC 频谱的屏幕截图。
输入为200MHz。
在发生故障 DAC 时、我们会得到以下杂散。
1.112.5 MHz。 (即312.5-200)
2. 200MHz。 (基本)
3.425MHz (奈奎斯特2中的基本图像)
4.512.5MHz (即625 - 112.5,奈奎斯特2中的杂散图像)
5..其他奈奎斯特区域中出现的类似杂散和基波直到2500MHz。

当我们将频率移动10MHz 时、上述所有值也会更改为如下。
1.102.5MHz。 (即312.5-210)
2.210MHz。 (基本)
3. 415MHz (奈奎斯特2中的基本图像)
4.522.5MHz (即625 - 112.5,奈奎斯特2中的杂散图像)
5、其他奈奎斯特也存在类似的杂散和基波。

 似乎在无法正常工作的 DAC 中混合了312.5MHz。 我将在这里附加用于 DAC 的设置。

两个 DAC 具有相同的设置。

DAC1_200MHz_notworing_span625MHz

DAC1_200MHz_notworing_span1250MHz

DAC1_200MHz_notworing_span2500MHz

DAC2_200MHz_working_span1250MHz

DAC2_200MHz_working_span2500MHz

寄存器设置:

0x0 0x0
0x0 0x1
0x0 0x218
0x1 0x3
0x2 0x2082
0x3 0xA300
0x4 0xF0F0
0x5 0xFF07
0x6 0xFFFF
0x7 0x3100
0x8 0x0
0x9 0x0
0xA 0x0
0xB 0x0
0xC 0x400
0xD 0x400
0xE 0x400
0xF 0x400
0x10 0x0
0x11 0x0
0x12 0x0
0x13 0x0
0x14 0x0
0x15 0x0
0x16 0x0
0x17 0x0
0x18 0x0
0x19 0x0
0x1A 0x20
0x1b 0x0
0x1E 0x9999
0x1f 0x9980
0x20 0x8008
0x22 0x1B1B
0x23 0x1FF
0x24 0x20
0x25 0x4000
0x26 0x0
0x2D 0x1
0x2E 0xFFFF
0x2F 0x4
0x30 0x0
0x31 0x1000
0x32 0x0
0x33 0x0
0x34 0x0
0x3B 0x1800
0x3C 0x228
0x3D 0x88
0x3E 0x108
0x3F 0x0
0x46 0x1882
0x47 0x1C8
0x48 0x3143
0x49 0x0
0x4A 0xF1E
0x4B 0xF01
0x4C 0x1F03
0x4D 0x800
0x4E 0xF0F
0x4F 0x1C61
0x50 0x0
0x51 0xDC
0x52 0xFF
0x53 0x0
0x54 0xFC
0x55 0xFF
0x56 0x0
0x57 0xFF
0x58 0xFF
0x59 0x0
0x5A 0xFF
0x5B 0xFF
0x5C 0x1133
0x5E 0x0
0x5F 0x3210
0x60 0x5764
0x61 0x211
0x64 0x1
0x65 0x1
0x66 0x1
0x67 0x1
0x68 0x7709
0x69 0x0
0x6A 0x0
0x6B 0xBD07
0x6C 0x7
0x6D 0x90
0x6E 0x0
0x6f 0x0
0x70 0x0
0x71 0x0
0x72 0x0
0x73 0x0
0x74 0x0
0x75 0x0
0x76 0x0
0x77 0x0
0x78 0x0
0x79 0x0
0x7A 0x0
0x7B 0x0
0x7C 0x0
0x7D 0x0
0x3B 0x1800
0x25 0x6000
0x3C 0x228
0x3C 0x28
0x3E 0x128
0x4D 0x300
0x4D 0x300
0x4E 0xF0F
0x0 0x418
-------- NCO 配置---
0x2F 0x0001
0x30 0x7fff
0x2 0x20C2
0x2 0x20D2
0x2 0x20F2
0x12 0x0000
0x13 0x0000
0x14 0xAE14
0x15 0xE147
0x16 0x147A
0x17 0xAE14
0x18 0xE147
0x19 0x147A
0x1f 0x9980
0x1f 0x9982
0x1f 0x9980

请帮助。

此致、

Rajesh Khanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    一个建议是检查 DVDD 电压(数字电源轨)是否已低于引脚上的建议标称电压。 如果有电源滤波器通过电源轨、则在有源上电期间将出现 DCR 压降。 请查看您是否可以略微提升电压、以查看问题是否有所改善。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang、

    我们已经检查了时钟和电源是否正常工作的 DAC。 它符合建议。

    事实上、我们还怀疑电源侧在检查时存在问题、然后我们考虑了 DACCLK (2.5GHz)的问题。  

    电源和时钟似乎都正常。

    问题仅在插值8x 中出现。

    此致、

    Rajesh Khanna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh、

    对两个 DAC 进行编程后、您能否读回两者的寄存器设置并确保它们均已正确加载?

    在仅 NCO 模式下运行两个 DAC。 如果两个输出相同、则来自 FPGA 的数据可能会出现问题。

    此致、

    Jim